This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:电源定序

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995009/msp430f5328-power-sequencing

器件型号:MSP430F5328

是否有任何电源排序要求、除了 AVCC / DVCC 需要始终保持在0.3V 范围内的要求之外? (通电/断电和正常运行)

AVCCx/AVSSx、DVCCx/DVSSx、VCORE (只是一个外部电容?)、VSSU...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    AVSSx、DVSSx 和 VSSU 均为接地引脚。  

    VCORE 通常与 DVCCx 使用相同的电源。 它们之间的唯一差异是电容值。 您可以使用下图作为参考。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    只需澄清-对于 AVCC 和 DVCC、即使器件保持复位状态、您仍需要确保电压始终处于0.3V 范围内、对吧?  

    因此、如果假设您从单独的电源为 AVCC 和 DVCC 供电、它们需要具有相同的上升/下降时间、并且在温度/过程中彼此之间的精度在0.3V 以内、对吧?

    除了这一点之外、没有针对电源引脚的其他启动/断电、重新启动要求、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是的、即使器件保持复位状态、您仍需要确保电压始终处于0.3V 范围内。

    实际上 、AVCC 和 DVCC 在大多数情况下也使用相同的电源、差异是在每个引脚上使用不同的电容值。

    您可能需要一个磁珠或一个电阻来分隔 AVSS 和 DVSS。 这一切取决于您的要求。

    此致、

    现金 Hao