This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:启用比较器后不触发 ADC DMA

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995404/msp430fr5994-adc-dma-not-triggering-after-enabling-comparator

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

您好!

我使用 的是基于 MSP430FR5994音频记录的项目、该项目使用的是 BOOSTXL-AUDIO。 它工作正常、但当我 为 触摸屏 LCD 启用比较器时、音频记录功能不工作。

ADC 值正在变化、但 DMA 未触发。  

这是否是硬件错误、它们似乎是两个独立的外设?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些外设是独立的、工作正常。

    ADC12IFG 标志将触发应用中的 DMA 传输。

    当单通道转换被执行时、相应的 ADC12IFG 被触发。 当使用序列时、用于序列中最后一次转换的 ADC12IFG 被触发。 当转换完成且 ADC12IFG 被置位时一个传输被触发。 用软件置位 ADC12IFG 不会触发一个传输。 当相关的 ADC12MEMx 寄存器被 DMA 控制器访问时、所有 ADC12IFG 标志都会自动复位。

    您可以检查 ADC12IFG 的状态作为线索。

    此致、

    现金 Hao