This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:未求解 MSP430F5529枚举

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995232/msp430f5529-msp430f5529-not-enumerating-solved

器件型号:MSP430F5529

MSP430F5529未求解枚举。

大家好、我想在这里发布一个问题和答案、因为我看到很多人都遇到 MSP430F5529不枚举的问题。

演示板使用 USB 集线器、因此我看到过一些其他参考设计、大多数情况下、这些设计似乎正常工作...我专门为不使用集线器的人介绍了从 MSP430到 USB 连接器的过程。

移除许多参考设计所指出的10pF 电容器。 它们会使 USB 通信的时序发生跳变、从而使 PC 进入空闲模式。

如果你没有这个问题,很好,但如果你有,我建议你先取下盖子,然后再将所有头发撕下。

MSP 似乎极其敏感、即使是我在 D 行上的示波器探针也导致 MSP430无法枚举。

Ken