This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:将启动时间缩短至50µs μ s 以下

Guru**** 2949910 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/995098/lp-msp430fr2476-reduce-startup-time-to-bellow-50-s

器件型号:LP-MSP430FR2476

 您好!

我有一个应用程序定期通电/断电 MSP430、MSP430需要读取引脚并执行一些处理工作、读取/保存 FRAM 中的值、加电时间为200µs μ s、这意味着 MSP430应在200µs μ s 内启动并执行所有工作。 我在 LP-MSP430FR2476上测量了启动时间(从上电到代码第一行设置引脚高电平),该时间高于750µs μ s,我的问题是,是否可以将启动时间减少到50µs μ s? 我注意到从 LPM4.5到 AM 模式的唤醒时间为350µs μ s、但对于我的应用、MCU 在断电阶段完全关闭、启动时间必须逻辑上高于350µs μ s? 或者是否有任何其他 MCU 可以完成该任务?  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我认为无法找到启动时间低于50us 的 MCU。

    我建议您重点添加超级电容器、或者在系统 断电时为 MCU 供电。

    此致、

    现金 Hao