This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR2476 P3.0滤波器9功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/994409/msp430fr2476-msp430fr2476-p3-0-filter9-function

器件型号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2676

您好!

 在 MSP430FR2476数据表中,“过滤器9”在 P3.0中的“功能”下提到。

我在数据表中找不到有关"filter9"的更多信息。

您能解释一下还是给我指出一些文档?

谢谢、

Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    很棒的地方!  这是一个拼写错误。  它应该是 P3.0 (I/O)。 我将看到它已更新。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    也请更新 MSP430FR2676数据表。  

    谢谢、

    Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、事实证明所有 FR247x 和 FR267x 数据表都具有相同的错误。  我已联系我们的技术营销组进行修复。

    当我们讨论 FR2476的主题时、您还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    再次感谢您指出此错误。  我将把这个线程标记为 Resolved。

    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的支持。

    此致、

    Arvind