This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:客户需要 EVM 上已编程 MSP430的波动性证明

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/994878/msp430f2617-customer-needs-a-letter-of-volatility-for-programmed-msp430-on-their-evm

器件型号:MSP430F2617
主题中讨论的其他器件:DRV8434EVM

您好、专家

我的客户正在申请 DRV8434EVM 的易失性信函、该 EVM 使用 MSP430F2617TPM 作为主机 UC

该字母需要描述板载存储器的类型(如果有)、或确认板上没有存储器。

有人可以提供吗?

谢谢、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们不会为此提供正式信函-我们只需向大家指出数据表中显示使用的存储器类型及其使用位置的部分。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 那么、您能告诉我数据表的那个部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    第6.6节

    BR、
    Leo