主题中讨论的其他器件:MSP-FET
我是阿肯色州大学的一名学生、我正在尝试使用 MSP-FET 与 Code Composer Studio 在目标板上进行编程和调试。 我们的目标板通过14引脚 JTAG 接头连接到 FET、并由外部电源供电。 我们的代码会编译、但当我们尝试调试时、我们会收到错误"Error connecting to the target:unknown device"。 我们进行了以下更改、以尝试使连接正常工作。
-我们已在“帮助”菜单中检查更新,并安装了最新的更新。
-我们以前将 VCC 工具(JTAG 接头上的引脚2)连接到 MCU 的 Vcc。 我们使用跳线更改了此连接、以便 VCC 目标(JTAG 接头上的引脚4)连接到 MCU 的 Vcc。
-我们在计算机上卸载了 MSP 和 FET 驱动程序,重新启动了计算机并重新安装了驱动程序。
-我们已阅读《MSP430硬件工具用户指南》中的连接图、并验证我们的 JTAG 接头连接是否正确。
我们怀疑 CCS 的配置方式可能存在问题、但我们不确定。 我们在论坛上寻求的解决方案没有任何效果。 我希望我们能够忽略这一点,使解决方案变得简单。