This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5949, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/994608/msp-fet-msp-fet

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5949UNIFLASH

你(们)好 我想使用 MSP-FET 对 MSP430FR5949 MCU 进行编程。 连接4根导线是否足够:VCC_Target、TEST、GND 和 RST?

要使用 MSP-FET、我需要什么 PC 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就够了。

    您可以使用 IDE:CCS

    程序软件:Uniflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!