This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6989:FlowESIGUI 软件崩溃

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6989, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993905/evm430-fr6989-flowesigui-sw-crash

器件型号:EVM430-FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989

大家好、团队、

我的客户遇到以下问题

他尝试将 FlowESIGUI 软件与 EVM430-FR6989一起使用、并在尝试连接 软件 崩溃后:

这是控制台错误:

D:\ti\msp430\FlowESIGUI_1_01_00_04\flowmeter>Java -jar FlowESIGUI.jar
04.14 17:26:39打开日志文件:C:\Users\oscargomezf\DesignCenter\DesignCenter.log
04.14 17:27:04工作区设置为 D:\SVN\hidroconta\trup\f17

04.14 17:27:11导入 D:\SVN\hidroconta\trup\fW\HC_ESI_EVM430_FR6989\DesignCenter.ser

connectDeviceNative
需要 vid 2047、pid 965串行2128601152器件0
检查 vid 46D、pid C52B 串行0器件2.
检查 vid 46D、pid C52B 串行0器件2.
检查 vid 46D、pid C52B 串行0器件2.
检查 vid 46D、pid C52B 串行0器件1
检查 vid 46D、pid C52B 串行0器件1
检查 vid 46D、pid C52B 串行0器件1
检查 vid 2047、pid 965串行2139514016器件0
编号
# Java Runtime Environment 检测到致命错误:
编号
#已连接到器件 VID:8263 PID:2405

异常访问违规(0xc0000005)、PC=0x000069843037、pid=6724、tid=7300
编号
# JRE 版本:Java(TM) SE 运行时环境(15.0.2+7)(内部版本15.0.2+7-27)
# Java VM:Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM (15.0.2+7-27,混合模式,共享,分层,压缩 Oops, G1 GC、windows-AMD64)
#有问题的帧:
# C [HidCommunicationManager64.dll+0x3037]
编号
#不会写入内核转储。 默认情况下,在 Windows 的客户端版本上不启用 Minidump
编号
#包含更多信息的错误报告文件保存为:
# d:\ti\msp430\FlowESIGUI_1_01_00_04\flowmeter\hs_err_pid6724.log
编号
#如果您想提交错误报告、请访问:
https://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
#在本机代码中,崩溃发生在 Java 虚拟机之外。
#请参阅有问题的帧以了解报告错误的位置。

你有什么建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里没有太多的线索。 您可以让客户尝试下载 最新的 Java 并进行安装、以检查它是否可以解决问题。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    感谢您的支持、显然未遵循用户指南中所述的使用指南:

    我们通过 FlowESI GUI 创建 CCS 项目、如 视频培训 FlowESI ->我们将该项目导入 CCS、如 导入项目 CCS -> 我们通过 eZ-FET 将项目上传到 MSP430FR6989:  使用 eZ-FET 中的跳线 ->稍后、我们可以使用位于通信桥位置的跳线通过 FlowESI GUI IDE 监控 MSP430FR6989、这也在视频中出现。

    • 通过 eZ-FET 进行编程:eZ-FET 是用于目标 MCU 的板载仿真器。 它允许直接连接到 PC、从而轻松进行编程和调试。 它还提供了一个 USB 转 UART 桥接器、用于与目标 MCU 的串行连接。 eZ-FET 通过 Spy-Bi-Wire 接口对目标 MCU 进行编程。 要对目标 MCU 进行编程、请连接 J102的引脚1-2 (TEST_SBW)和引脚3-4 (RST_SBW)以及 J401的引脚1-2 (GND)和引脚3-4 (3V3)。
    • 通信网桥:通信网桥是一款 USB-HID 器件、用于使用 FlowESI GUI 控制和监控目标 MCU。 目标 MCU 通过 UART 通道与通信桥进行通信:
      • 要连接目标 MCU 和通信桥、请连接 J601的引脚1-2、3-4、5-6和7-8。 可通过按下按钮 S201来复位 COMM MCU。
      • 要启用 USB 转 UART 串行连接、还需连接 J402的引脚5-6 (eZ_RXD)和引脚7-8 (eZ_TXD)。 eZ_RXD 和 eZ_TXD 分别连接到 MSP430FR6989的 P4.3/UCA0RXD 和 P4.2/UCA0TXD

    现在问题迎刃而解、 您能否提供此评估板使用的 USB/UART 驱动程序、或者您是否知道我可以在哪里找到它?

    我认为客户没有安装相同的 USB/UART 驱动程序,这会导致不兼容问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是 USB/UART 问题、GUI 或 CCS 应报告"Ccan not find the device"。 您的客户是否收到该消息?

    您可以使用该缔约方驱动程序软件在客户的计算机上重新安装 MSP 驱动程序。 您也可以尝试使用这个。 https://www.ti.com.cn/tool/download/MSPDS-USB-DRIVERS?keyMatch=MSP%20DRIVER&tisearch=search-everything

    此致、

    现金 Hao