This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:示例代码的 ADC 结果不正确

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/994593/lp-msp430fr2476-adc-result-of-sample-code-is-not-correct

器件型号:LP-MSP430FR2476

您好!

我正在按原样使用示例程序、以检查 ADC 是否可以在0至3.3V 范围内运行。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAd0vOkxyuq9x4RH2X0xZg__IOGqZri__LATEST

但是、ADC 引脚始终接收大约0.7V 的电压、并且我无法测量低于0.7V 的电压。

是应用0.7V 的规格吗?

评估板 :LP-MSP430FR2476

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 J9 ["TS_EN"]上移除跳线。 这为也连接到 P1.1/A1的温度传感器供电。 [参考 LP 用户指南(SLAU802)第25页(原理图)]