This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:是否将一个传感器与 EVM430-FR6047配合使用以实现液位感应?

Guru**** 2541460 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993353/msp430fr6047-use-one-single-transducer-with-evm430-fr6047-for-liquid-level-sensing

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047MSP430FR6043

团队、

EVM430-FR6047 EVM 板能否与单个传感器配合使用以进行液位感应?

我已看到以下使用 FR6043的应用手册:
《高分辨率超声波液位感应》(文献编号:SLAA951A)
如何将其调整为 EVM430-FR6047 EVM 板?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议使用  EVM430-FR6047 EVM 板进行液位感测。 这是因为液位感应是测量空气中的绝对 ToF。  

    MSP430FR6047专注于液体(如水)流速测量。 MSP430FR6043专注于气体流速测量。 因此、您需要使用 MSP430FR6043进行液位感应。 然后、您需要使用 EVM430-FR6043 进行液体感应评估、如您提到的 SLAA951A。  

    要将 EVM430-FR6043用于 液体感应评估、您需要将 J5.1和 J6.1一起连接到传感器。  

    在本例中、dTOF 为0。 仅 atof (绝对 ToF)可用于液位计算。  您可以在 SLAA951A 的图2-2中看到 atof。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还有其他问题吗?