This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6725A:与 VCCAUX3连接

Guru**** 2652705 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992954/msp430f6725a-connection-with-vccaux3

器件型号:MSP430F6725A

您好!

在以下用途中可以将 VCCAUX3连接到 DVSS 吗?

客户使用外部32.768KHz 来使 DCO 精度与使用 FLL 的外部时钟相当。
然而、XT1不被使用、这是因为它使用一个不进入 XT1的旁路路径。

客户也不使用 RTC。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您不使用 AUXVCC3、则可以将其连接到 DVSS。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    感谢你的答复。

    请再说一遍。
    在以下情况下、是否需要将 VCCAUX3连接到 VCC?


    客户使用外部32.768KHz 来使 DCO 精度与使用 FLL 的外部时钟相当。
    然而、XT1不被使用、这是因为它使用一个不进入 XT1的旁路路径。

    客户也不使用 RTC。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以在数据表中找到该参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    感谢你的答复。
    低频振荡器的含义是否不仅包括 XT1、还包括 XT1外部32KHz?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于由备份系统控制的外设、它默认由 DVCC 供电。 这意味着您可以控制所有外设、并使所有振荡器在没有备份系统的情况下工作。 有关 MCU 何时使用备份系统的信息、您可以参考。 很抱歉让你感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    我认为这是不正确的。
    因为、在方框图中、它通过充电器从 DVCC 连接到 VBAK (备份子系统)。
    默认情况下、Charger 设置为禁用、因此我认为默认情况下不会由 DVCC 供电。
    此外、括号中还列出了电池备份系统作为 RTC_B 模块、
    这次客户使用的是 MSP430F6725A、即 RTC_C
    我认为备用电池系统描述不适用于此器件。
    此器件上没有 VBAT 之类的东西。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在 UG 中找到这一点、即 VCC 可以为 VBAT 提供电压