This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:msp430f6736A 外部32.768kHz 晶体出现问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993677/msp430f6736a-problem-with-msp430f6736a-external-32-768khz-crystal

器件型号:MSP430F6736A

大家好、

我们需要您的帮助来检查客户的代码问题。  

它们在运行 msp430f6736a x 32.768kHz 晶体时出现问题。

请查看以下代码


//---- 时钟设置--
对于12MHz 时钟、//设置 VCORE = 2
PMM_setVCore (PMM_CORE_LEVEL_3);

UCS_TurnOnLFXT1 (UCS_XT1_DRIVE_3、UCS_XCAP_0);

//设置 DCO FLL 基准= XT1CLK
UCS_initClockSignal (UCS_FLLREF、UCS_XT1CLK_select、UCS_Clock_divider);

//set ACLK = XT1CLK
UCS_initClockSignal (UCS_ACLK、UCS_XT1CLK_select、UCS_Clock_divider);

//set ACLK = XT1CLK
UCS_initClockSignal (UCS_SMCLK、UCS_DCOCLKDIV_SELECT、UCS_CClock_divider);
//set ACLK = XT1CLK

UCS_initFLSettle (16000、488);

但是、当它们运行程序时、它们会得到 DCOFFG 错误

非常感谢您检查错误、我们期待您的回复。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看我在以下主题中的评论。

    EVM430-F6736:DCOFFG 正在持续设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您和我们的客户通过您的帮助解决了该问题。  我们 的客户非常感谢您提供的有关该主题的信息。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    很高兴听到这个消息。 感谢您告诉我并将该主题标记为"已解决"。