This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Ultrasonic design-center:源代码

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993230/msp-ultrasonic-design-center-source-code

器件型号:MSP-Ultrasonic design-center

大家好、团队、

我的客户目前正在开发超声波流量传感器、因此他们希望拥有"超声波感应设计中心"的源代码。 是否可以接收其源代码?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    无法向客户显示所有源代码。

    您能 告诉我客户为什么需要源代码吗?

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    感谢您的回答。 "超声波传感设计中心将是让流量计以稳健的方式启动和运行的应用。 他们希望实现相同的接口。 因此、他们正在寻找"超声波传感设计中心"的长期可用性(10年以上)。 他们是否有办法确保此软件的可用性? 它背后的计划是什么?


    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们将从 RTM (Y2018)起将该器件保留至少10年的受支持时间。 由于 该软件将与 超声波传感 MSP430配合使用、这意味着超声波传感设计中心的生命周期至少为7年。  客户甚至可以从 TI 外部的网站下载它。 由于它是脱机软件、客户甚至可以自行保留。

    2、到目前为止、我们仍在推广 超声波传感、没有计划杀死此产品。

    此外 、MSP430的使用寿命约为30年、 我们没有任何计划去消灭它。

    希望可以回答您的问题。

    伊斯天