This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:两个 DAC 输出

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993865/msp430fr2355-two-dac-outputs

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我的客户正在考虑使用两个内部12位 DAC 的两个模拟输出。
由于 PCB 布局限制、他希望使用 OA0O (引脚1)和 OA2O (引脚#37) RHA (VQFN)封装。
根据数据表图6-1、SAC0和 SAC2是互连的、我们能否同时使用两个输出信号来实现 SAC0 DAC 和 SAC2 DAC 输出?
我想这是可能的、但您能确认吗?

如果没有、您能告诉我输出信号对的可能组合吗?

谢谢、此致、
一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 SAC0和 SAC2相互连接。 因此、它们可以配置为两级放大器。 但它们也可以独立使用。 因此、您可以在引脚 OA0O 和 OA2O 同时输出 SAC0-DAC 信号和 SAC2-DAC 信号。 这是因为每个 SAC 都有一个内置的 DAC-12bit。