This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:由于读取过程中断电而导致闪存损坏

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993862/msp430f249-flash-memory-corruption-due-to-power-off-during-read-process

器件型号:MSP430F249

您好!

我想知道 MSP430闪存的特性。

(1) 在读取过程中、是否可以通过关闭电源来损坏闪存存储器的数据?

(2) 如果(1)是、您是否有关于在闪存存储器被读取/写入时关闭电源时数据损坏的原因和可能性的任何信息?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)在读取过程中关闭电源时、不可能损坏闪存的数据。  

    这是因为擦除或将意外数据写入闪存需要内部电荷泵来为执行提供高电压。