This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:ESI 不能在 FR5989上正常工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993657/msp430fr5989-esi-doesn-t-work-on-fr5989

器件型号:MSP430FR5989

大家好、

我在上一篇文章中解释了我要将 EVMSP430FR6989迁移到 MSP430FR5989芯片、6989上的应用程序运行良好、我在迁移时考虑到的内容是:

  • GPIO 端口(它们不相同、因此我首先将它们全部置于输出低电平、稍后我将使用所需的端口)
  • 有关 LCD 的所有内容均关闭。
  • 用于打开/关闭 LCD 输出的中断处理程序。

问题是微控制器从一开始就在做一些奇怪的事情,我已经进行了调试,它在 esiConfig()函数中停止,在这里初始化 DAC、PSM 等(我打开了电机磁盘)。 但仍然会执行怪异的操作。

这是 功耗的标题、看起来像是在计时器上或类似的东西上。 有没有人知道这是什么? 或者我应该在迁移部分中执行的操作?

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    我将查看 FR6989和 FR5989版本之间的链接器命令文件。  您是否正在迁移 TI 提供的软件项目?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    感谢您的回复。 是的、fr6989中的程序最初是由 TI 的 Flow ESI GUI 生成的、我刚刚修改了它以满足我们的需求(顺时针和逆时针旋转以及 LPM 的一些中断)、链接器文件基本相同、 因为该库适用于5XXX 和6XXX 系列、所以我认为它没有任何变化。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题、电感被连接到 ESICI0和  ESICI1、而不是   ESICH0和  ESICH1。

    此致

    塞缪尔