This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:Flasher 软件可以#39;t 在 Win 10安装时查看 FET 器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993724/msp430f449-flasher-software-can-t-see-fet-device-on-win-10-install

器件型号:MSP430F449
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

我有一台新的 Win 10计算机。  我安装了 Flasher 软件以在 MSP-FET430UIF 编程器上运行。  我为 驱动程序安装了 CCS_6_2。   我收到"找不到任何连接的 USB FET " 消息。

我在 器件管理器器件列表中找不到 FET 器件。  缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能是 MSP-FET430UIF  未被识别。 您可以尝试以下解决方案:  

    您可以下载最新的 CCS 版本以再次进行检查。  

    2. 在《MSP 调试器用户指南   》的第4.2节中、有一些有关 MSP-FET430UIF 或 MSP-FET 驱动程序安装的提示。  

    "以下步骤适用于 Windows 下的操作:a.连接到 PC 后、调试探针应被自动识别、因为 USB 设备驱动程序已与 IDE 一起安装。b.但是、如果未自动检测到驱动程序、则会启动"找到新硬件向导"。 按照说明操作并将向导指向驱动程序文件。 CCS 的默认位置为:C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_CDC。"

    3.您也可以查看以下帖子以了解更多信息。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704482/msp-fet430uif-driver-for-the-windows-10

    4.将  MSP-FET430UIF 更改为 MSP-FET。