This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67651A:XT1用于高频模式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67651A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993255/msp430f67651a-xt1-for-high-frequency-mode

器件型号:MSP430F67651A

您好!

我收到了使用 MSP430F67651A 的客户的问题。
他想知道是否可以向 XT1输入高频时钟(~24MHz)。

寄存器配置:
UCSCTL1:0021h(DISMOD=1b (调制被禁用))
UCSCTL4:0000h(SELA = SELL=000b (XT1CLK))
UCSCTL6:C13Dh(XT1DRIVE=00B、XTS=1b、XT1BYPASSLV = 1b、XT1OFF=1b)

在数据表中、仅支持 LF 模式、因此 HF 不可用、但他希望仔细检查。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的表5-2中、FXT1、LF、SW XT1 (振荡器逻辑电平方波输入频率、LF 模式)指定 XT1的最大速度输入不能大于50kHz。 因此、不可能输入24MHz 等 XT1快速时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的快速回复。
    客户了解最大输入频率为50kHz、24MHz 对于 LF 模式过高。

    也请确认以下点。
    器件不支持 HF 模式(XTS=1)、因为数据表中没有提到它。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro、  

    经确认 、MSP430F67651A XT1不支持高频模式(HF 模式)。  

    如果客户确实请求此功能、他们可以搜索 MSP430产品文件夹并查找其他支持 HF 模式的 MSP430器件。  

    谢谢、  

    Lixin