This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:默认固件

Guru**** 2526610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, EVM430-I2040S, UNIFLASH, MSP-FET, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993448/evm430-i2040s-default-firmware

器件型号:EVM430-I2040S
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040UNIFLASHMSP-FETMSP430F5529

大家好、

你好。

我们的客户存在以下问题:几个月前、他购买了 MSP430I2040分表 EVM v1.2、在测试失败后、擦除了默认代码、无法从 TI 网站找到默认固件。 他在哪里可以找到它的默认软件+ bin 文件?

谢谢、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们建议客户在 所有新设计中使用电能测量设计中心(EMDC) GUI 和软件库。 EVM430-i2040S 有多个 EMDC 项目和二进制映像、随 EMDC 一起安装。 他们可以使用 MSP-FET 和 UniFlash (二进制映像)或 CCS (在导入 EMDC 生成的工程后)对电路板进行重新编程。

    请让他们检查是否未擦除信息内存。 如果是、则器件特定的 TLV 数据可能会丢失、从而导致器件无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    客户已尝试将某些默认映像刷写到 EVMi2040、但刷写映像后、他无法看到开发板上的任何结果。 LED 指示灯工作正常、但无法接收来自 UART 的任何消息。

    是否有可用的旧固件? 或者、您是否想了解 如何将 emdc 与 EVMi2040搭配使用?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993448/evm430-i2040s-default-firmware/3670394 #3670394)]客户已经尝试将一些默认映像刷写到 EVMi2040中,但是刷写映像后,他无法从开发板中看到任何结果。 LED 指示灯工作正常、但无法接收到来自 UART 的任何消息。

    对于 EMDC、UART 连接需要一个连接到 J6接头而不是隔离式 RS-232连接器的 USB HID 桥(使用 MSP430F5529 LaunchPad)。 有关更多详细信息、请参阅 MSP-EM-DESIGN-CENTER 页面上最新 EMDC 技术指南中的设计中心 GUI >开箱即用体验>建立硬件连接部分。

    [引用 userid="392208" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993448/evm430-i2040s-default-firmware/3670394 #3670394)]是否有可用的旧固件? 或指南、了解 如何将 emdc 与 EVMi2040配合使用?[/quot]

    如果他们想要使用旧固件、 则仍可在 TIDM-SERVER-PWR-MON 页面上使用。 请记住、这是基于 IAR 的、与 EMDC 相比、更难对采样频率等简单参数进行更改。

    希望这对您有所帮助!