This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:错误:器件当前未被识别

Guru**** 2901230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993513/msp430f5529-error-device-is-not-currently-recognized

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

在为 CCSv10.2.0安装所有外设(即 MSPware、导入空项目所需的此类外设)后、我收到了以下错误:

请参阅以下详细信息...
EmptyProject
当前无法识别器件'430M F5529':
-在现有 CCS 位置重新运行 CCS 安装程序、确保为您的器件选择了产品系列、如果没有、则继续安装。
-请参阅"帮助">"检查更新"、以检查是否通过 CCS 更新提供对此器件的支持。
-通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。
-或者、如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。

我正在尝试使用2.87英寸普及显示屏幕来操作 MSP430F5529LP。 我还在为器件设置目标配置时遇到困难。 我认为这是相关的。

请帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装 CCS 时、似乎没有选择对 MSP 器件的支持。 因此、提示重新运行 CCS 安装程序。 确保在安装后重新打开 PC 电源,以确保所有组件均已正确安装和识别。 以下是创建新 CCS 工程时应看到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试一下并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用完全安装选项重新安装了 CCSv10。 谢谢、现在一切都很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您告知我们并将该主题标记为"已解决"。