This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:有关 nFBGA 封装的问题

Guru**** 2525320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993003/msp430f5528-question-about-nfbga-package

器件型号:MSP430F5528

本文档详细介绍了 nFBGA 封装的标准流程:  
https://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf

具体来说是 p4图3 -此页面显示了制造过程。

我需要知道的是、对于 MSP430F5528IZXHR、ATE 测试是在焊球连接之前或之后进行的。
(我也想知道 MSP430F5528IYFFR 的相关信息)

理论上、如果客户将器件发回重新测试、是否可以将其放置在 ATE 设备上并再次进行测试? 或者、由于它们已进行了焊球、需要先移除焊球?

如果此信息未分类、请分享。 如果是、请离线联系我。

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我正在与我们的同事核实、并将与您联系。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请在下面找到我的同事的答复:

    对于常规 BGA、我们在连接焊球的情况下进行最终测试、以覆盖整个焊接和组装过程。

    对于裸片尺寸 BGA 封装、我们会在一个晶圆级执行所有操作、但最后一次晶圆测试是使用焊球进行的、这意味着还将检查焊料连接。

    但锯切过程未涵盖。

    如果我们获得去焊的部件、则可以对两个进行 ATE 重新测试。 在这种情况下、我们会在执行工作台或重新测试之前提交它们以进行重新配重。  裸片尺寸 BGA 有较高的损坏风险。

    BR、
    Leo