This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS GUI USB VID/PID 错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993210/msp430fr6043-uss-gui-usb-vid-pid-error

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我的一位客户在连接到 MSP430FR6043 EVM 时遇到问题、他们在该 EVM 上看到一条错误消息、该消息声明如下:

检测到多个具有相同 VID/PID 的 HID 设备。 只能连接一个设备。

有关如何解决此误差的任何建议? 客户的计算机上只有一个 USB 端口、因此尝试过集线器、并直接连接到 PC、结果相同。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    重启电脑后问题是否仍然存在?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    客户尝试过、但最终切换到具有更多 USB 端口的另一台 PC、问题自行解决

    Munan