This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:不使用 MSP-FET。

Guru**** 2926880 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET, MSP430F149, MSP430F5418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990584/msp430f149-don-t-work-with-msp-fet

器件型号:MSP430F149
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET430UIFMSP-FETMSP430F5418

使用的软件:

  • Lite FET-Pro430 Elprotronic v.3.4-3

  • TI UniFlash v.6.2.0

  • IAR Workbench 6.3

 使用的工具:

  • MSP-FET430UIF  

  • 带有标记 CE 的 MSP-FET

使用的硬件:

  • 具有 MSP430F149、JTAG 连接的电路板

  • 具有 MSP430F5418、JTAG 连接的电路板


1) 1)对于  MSP-FET430UIF 、所有软件在所有硬件(使用相同的 JTAG 电缆)上都能正常工作

2) 2)对于  MSP-FET:(使用上述相同电缆)

   a)所有软件均可与 MSP430F5418正确配合使用

   b) 所有软件不能与 MSP430F149一起正常工作

报告的错误为:"写入0x1100地址失败"(F149 MCU 的正确启动点主存储器)

我阅读了有关 MSP-FET 的一些主题、我尝试 了不同的电缆长度、但现在 我再也不知道了。

软件 最初与 F149 MCU 连接、 删除和验证似乎有效、但 在写入闪存时出错。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    这听起来很奇怪。  如果您尝试使用 MSP-FET 对不同的固件映像(可能是一个不执行任何操作的简单程序)进行编程、您是否会看到相同的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    我要将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    很抱歉、很抱歉耽误您的时间...我很忙;问题未得到解决、因为我尚未尝试您的解决方案。

    今天、我可以尝试、 我会告诉您。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这是一个带有空 main()的程序, 对所有 SW 给出相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我找到了解决方案。

    在使用 MCU F149 (没有 TEST 引脚)的电路板中、编程器的 TEST/VPP 导线直接接地; 如果我将其从接地端移除并保持在高阻抗状态、则一切都正常

    问题是:为什么 MSP-FET430UIF MSP-FET 不工作的情况下工作正常?