This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:电容式感应 MCU 唤醒机制

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993183/msp430fr2675-capacitive-sense-mcu-wakeup-mechanism

器件型号:MSP430FR2675

检测到接近或触摸时唤醒 MCU 的机制是什么?  也就是说、由于调优参数是可编程的、因此器件如何从睡眠模式转到接近检测模式、再转到触摸检测模式、再转到唤醒模式以进行额外处理或外部交互?  CapTouch 或 CapTIvate 外设寄存器似乎都不包含调优字段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您参阅此 链接:software-dl.ti.com/.../ch_technology.html 在该链接中、它将描述睡眠、触摸、唤醒之间的状态机。

    实际上、客户无法看到一些控制 CapTIvate 扫描逻辑的寄存器。