This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991825/msp-fet-msp-fet

器件型号:MSP-FET

 我们于2021年2月10日从 Mouser (SN:19010029F)获取了 MSP-FET、但该 MSP -FET 出现了故障、因此我们已阅读了所附的支持内容

e2e.ti.com/.../Monday_2C00_-1-March_2C00_-2021-5_2D00_40_2D00_52-PMMSPLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:

    我是否可以知道 MSP-FET 和目标 MSP MCU 之间使用的是 SBW 或4线制 JTAG 连接? 如果两个连接都无法正常工作、您可以尝试这两种连接方法吗? 请参阅  《MSP430硬件工具用户指南》中的图2-1和2-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、我们正在为目标使用4线制 JTAG 连接。 对于 我 之前的工程师试用、我们已确认问题来自程序员本身。 我们还有另外2个 MSP-FET 单元、我们使用相同的方法来运行 UUT、一切看起来都正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我可以更新一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lim

    感谢您的反馈! 根据您的描述、我同意此 MSP-FET 有问题。 因为你今年从 Mouser 那里买了这个。 请与 Mouser 联系、将其替换为新版本。 如果需要更多帮助、请联系我。 谢谢!