This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:可生成多少个 PWM、如何调节脉宽?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5249, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993121/msp430f5249-how-many-pwms-can-be-generated-and-how-can-pulse-width-be-adjusted

器件型号:MSP430F5249
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

使用 TIMER_A (MSP430F5249)可生成多少个 PWM 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F5249

    如何更新占空比运行时间?

    在生成 PWM 时、是否需要启动和停止 PWM?

    如有上述参考、请分享。

    使用驱动程序库进行实现

    //!
    //!已在 MSP430F5529上进行测试
    //! ----------
    //! /|\||
    //! ||||
    //! -|RST |
    //! ||
    //! | P2.0/TA1.1|->CCR1 - 75% PWM
    //! | P2.1/TA1.2|->CCR2 - 25% PWM
    //!
    //! 此示例使用以下外设和 I/O 信号。 您必须执行的操作
    //! 查看这些内容并根据您自己的董事会的需要进行更改:
    //! -定时器外设
    //! GPIO 端口外设
    //!
    //! 此示例使用以下中断处理程序。 来使用该示例
    //! 在您自己的应用程序中、您必须将这些中断处理程序添加到
    //! 矢量表。
    //! -无
    //!
    //
    //

    #include "driverlib.h"

    #define TIMER_PERIOD 127
    #define Duty_Cycl1 32.
    #define DUTY CYCLE2 96

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于将来的帖子、请使用比器件型号更具描述性的主题标题-总结问题。 这将帮助我们社区中的其他人更轻松地找到您的线程、尤其是当他们有相同的问题时。 我已经更新了此主题的标题。

    [引用 userid="483654" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993121/msp430f5249-how-many-pwms-can-be-generated-and-how-can-pulse-width-be-adjusted "]使用 timer_A (MSP430F5249)可以生成多少个 PWM 信号?[/quot]

     您可以参阅表6-1、了解每个计时器模块可以生成多少个 PWM 信号。 数据表中的器件比较。 请参阅脚注(3)了解如何解读数字(例如5、3、3)。 基本上、每个数字代表每个定时器实例化的可能 PWM 输出的数量。

    [引用 userid="483654" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993121/msp430f5249-how-many-pwms-can-be-generated-and-how-can-pulse-width-be-adjusted/3667924 #3667924"]

    如何更新占空比运行时间?

    在生成 PWM 时、是否需要启动和停止 PWM?

    如有上述参考、请分享。

    使用驱动程序库进行实现

    [/报价]

    我想 Leo 已经在下面的主题中对此进行了解释。

    MSP430F5529:如何计算 TIMER_PERIOD?