This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPDS-USB 驱动程序下载错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992236/mspds-usb-drivers-download-error

大家好、

我的客户希望下载"MSPDS-USB-DRIVERS  用于 USB 低级驱动程序的独立驱动程序安装程序"

(用于 MSP430_FET_Drivers 的 Windows 安装程序 (154004333KB))、但失败。

https://www.ti.com/tool/MSPDS

在他填满 美国之后 政府出口批准并单击下载、出现类似这样的错误。 请提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将检查此过程、稍后再回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Yanni

    我正在与相关团队检查此下载问题。 一旦有任何更新、我将提供反馈。 谢谢!