This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP430F5438A &放大器;MSP430FR5739 BSL 访问密码

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992754/msp430fr5739-msp430f5438a-msp430fr5739-bsl-access-password

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP430F149

大家好、

从 BSL 应用手册 SLAU319AD -部分2.7中 可以看到、BSL 访问密码是 FFE0到 FFFF 的值、总共32个字节。

对于 MSP430F149、32个字节中的30个字节是使用相同的固件版本固定的、但从 FFE0到 FFE1仍有可用空间。 允许每个器件随附 不同的 BSL 密码。

借助 MSP430FR5379和 MSP430F5428A、不再有像 MSP430F149那样的可用空间。 这意味着具有相同固件版本的所有设备都将携带相同的密码。 我们是否仍然可以为具有相同固件的设备设置不同的密码?

此外、我们 是否建议使用未使用的中断矢量作为随机生成密码的可用空间?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的、您可以使用未使用的中断矢量 随机生成密码。

    由于您不为未使用的中断矢量声明中断函数、因此可以写入自定义数字。

    我建议您也进行测试以进行仔细检查。

    伊斯天