This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:SDHSIIDX 寄存器字段说明

Guru**** 2791005 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992477/msp430fr6005-sdhsiidx-register-field-descriptions

器件型号:MSP430FR6005
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6007

SLAU367P 的第596页 显示了 SDHSIIDX 寄存器的字段说明。 对于 IIDX 字段、选项不应是0h、2h、4h、6h、8h、 Ah、Ch、EH 和10h、而不是0h、1h、2h、3h、4h、 5h、6h、7h 和8h?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向专家咨询有关此问题的信息并向您提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 msp430fr6007.h 文件。 slau367寄存器说明似乎正确。 请检查。   

    /* SDHSIIDX 控制位*/
    #define IIDX_5 (0x000a)/*中断源:RIS.WINHI *
    #define IIDX_5_L (0x000A)
    #define IIDX_6 (0x000c)/*中断源:RIS.WINLO *
    #define IIDX_6_L (0x000c)
    #define IIDX_7 (0x000e)/*保留;中断*/
    #define IIDX_7_L (0x000e)
    #define IIDX_8 (0x0010)/*保留;中断优先级:最低*/
    #define IIDX_8_L (0x0010)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是这些数字:

    这些数字不应是 0h、2h、4h、6h、8h、 Ah、Ch、EH 和10h、而不是0h、1h、2h、3h、4h、 5h、6h、7h 和8h?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图22-27和表22-12显示位0 (保留)始终读为0,因此读取寄存器的结果是一个偶数(IIDX*2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我知道。

    该寄存器和表22-12的介绍对于位0的用法太模糊。