This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:MSP430FR2475与 BQ40Z80的集成

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990507/msp430fr2475-integration-of-msp430fr2475-with-bq40z80

器件型号:MSP430FR2475
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

大家好、

你好。

我们的客户希望将 BQ40Z80与 MSP430FR2475集成、使其成为6节电池背面的一部分。 MCU 将扩展 BQ40Z80的功能、并 存在有关为 MCU 供电的问题。 LDO 可用于通过~25V 电池组提供3.3V 电压、但这可能不是最佳实施方案。 您能否建议在这种配置中使用的参考设计或拓扑?  LDO 旨在为 MCU 供电、并由电池供电。 电池组是可拆卸的、可以在相当长的时间内保持不充电状态。 他们希望确保 LDO 在此期间可以为 MCU 供电、但在 MCU 处于低功耗模式时不会消耗太多功耗。

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我认为第一个问题是 LDO 的最佳选择是什么、而不是在 MSP430上。  我建议先将该问题发布到电源管理论坛、以便从这些专家那里获得建议。  

    关于 MSP430低功耗特性、对于此应用、LPM3.5或 LPM4.5模式非常适合以最低功耗进行长期存储。

    为了让您有一个想法、 这里是数据表中的一个表。  我没有捕获此表的脚注、因此请单击链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。