This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2452:减少输入中断的电流消耗

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992401/msp430g2452-reduce-the-current-draw-for-an-input-interrupt

器件型号:MSP430G2452

大家好、

我们的客户想知道是否有办法减少输入中断的电流消耗、该中断被配置为在 LPM3模式下的低电平到高电平[或高电平到低电平]转换时触发、并且其内部上拉电阻已启用?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数电流消耗都在上拉电阻器中、因此请使用外部电流消耗或完全不使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻的用途是什么、即导线另一端有什么? 两种常见情况:

    1)防止常悬空电路悬空(规范按钮)。 引脚仅在开关闭合时消耗电流。 REN 电阻器已经非常弱(25-50k);如果您进一步削弱它、例如使用外部100k、它将易受 EMI (又称为"天线")影响。

    2) 2)对于通常由导线另一端驱动的引脚、但有人可能"忘记"将其插入。 在这种情况下、在启动时进行探头可能就足够了、如果引脚明显连接到另一端、请关闭 REN 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith 和 Bruce、

    非常感谢您的回答。

    此致、

    Danilo