This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2032:需要仿真模型

Guru**** 2915420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992362/msp430fr2032-simulation-model-needed

器件型号:MSP430FR2032

大家好、团队、

你好。 我的客户知道 MSP430器件的 IBIS 模型不可用。 但是 、他们 希望在 UART 线路上运行仿真以检查信号质量。 我们是否有任何其他类似的组件或方法能够类比 MCU 以继续进行仿真?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前无法提供 MCU 仿真。 通过我们的 LaunchPad、您可以使用实际的系统测试信号。