This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:UART 最大波特率

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992162/msp430fr5969-uart-maximum-baudrate

器件型号:MSP430FR5969

您好!

MSP430FR5969可生成的最大 UART 波特率是多少? 正如 我尝试过的、我可以使用4MHz/8MHz 作为外部时钟来生成高达921600bps 的值。

是否可以在 MSP430的 UART 中生成2Mbps?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gayathri、

    最大位时钟(波特率)为4MHz。  eUSCI 模块的最大时钟速度为16MHz。

    在 UCAxBRW 寄存器中使用16MHz 时钟和8分频值将起作用、如果时钟@ 8MHz、则分频值为4。