This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:针对复位引脚的建议电路

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991711/msp430f6726a-recommended-circuit-for-reset-pin

器件型号:MSP430F6726A

您好!

我的客户希望更改 R12中的2.0kΩ Ω 寄存器、因为这会提高抗噪性能。

www.tij.co.jp/.../slaa932.pdf


例如、我们是否可以使用100Ω?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    是的。  通常不需要 R12、但它们可以使其为100欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应通过示波器检查此组合(100R)、因为复位引脚上超过1nF 的任何电容都会对 SBW 接口造成问题。 如果不使用 SBW 接口、则电容可以超过1nF 而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、zmo、

    感谢您提供信息。 客户使用 JTAG 接口。  

    在使用 JTAG 接口时、我们是否需要担心这一点?

    此致、