This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波库问题

Guru**** 2540460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991724/msp430fr6047-ultrasonic-library-questions

器件型号:MSP430FR6047

我正在查看 MSP430UltrasonicLibrary  02_30_00_03。  

我正在查看 USS_updateAdditionalCaptureDelay ()函数。 何时/为何需要添加额外延迟?

USS_swapCaptureChannels,何时/为何需要交换通道?

我正在努力更好地了解这些不同功能在哪些方面是需要/有用的。

这些只是几个示例、函数的许多说明只是函数名称的重述。

我进行搜索、但没有得到有用的结果。 通常只是一个指向我来自的库的链接。

这些芯片已推出几年。 其他人如何在不解释文献或示例的情况下利用这些库?

这些隐藏的文献是否详细介绍了 TI 在开发人员面前一直隐藏的应用/用法? 如果是、我们如何获得允许的访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    让我看看能否从我们的 USS 专家那里获得一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    大部分代码采用原型形式、在实践中不使用。  遗憾的是、文档是随着时间的推移而生成的、并且也严重脱节。 我尝试在这里以更加一致的方式组织信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADtnupqz9Dqrjy8OBM60ew__IOGqZri__LATEST

    我已向您发送了一份朋友请求、以讨论我们如何能够提供更详细的信息。

    BR、
    Leo