This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5986:Flow ESI GUI 64引脚

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5986, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991605/msp430fr5986-flow-esi-gui-64-pin

器件型号:MSP430FR5986
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989

大家好、

我正在100个引脚的 EVM430FR6989上开发我的应用、我几乎已经完成了开发并运行良好(从由 Flow ESI GUI 生成的基础开始)。 问题是、在最终硬件上、我们将使用 MSP430FR5986 (64引脚)、我想知道是否有工具可简化向新 MSP430FR5986的迁移、而我的 FLOWESI GUI 仅为 FR6989 (100-80引脚)生成。

此致

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    遗憾的是、FlowESIGUI 仅支持采用100引脚和80引脚封装的 MSP430FR6989。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    在 使用 FR6989进行其他操作时、是否有任何指南或重要事项需要考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有迁移指南、但您可以先查看 FR6989的链接器文件、然后查看 FR5986链接器是否需要更改。  检查使用的端口、确保它们也适用于 FR5986、并根据需要进行更改。  当然、请确保您的应用程序可以放入 FR5986上较小的存储器中。