This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:通过 DSP 接口将 TLV320AIC22C 更改为 msp430fr2355

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, TLV320AIC22C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991690/msp430fr2355-tlv320aic22c-to-msp430fr2355-through-the-dsp-interface

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC22C

Team 大家好、我们想确认 是否可以通过 DSP 接口将 TLV320AIC22C 连接到 msp430fr2355。 我们是否有此类应用的示例配置?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    根据 TLV320AIC22C 数据表第21页、似乎可以使用 SPI 外设连接到 MSP430FR2355。