This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:定制引导加载程序

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991164/msp430fr6047-custom-bootloader

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我正在基于单个应用程序文件处理自定义引导加载程序、这意味着引导加载程序和应用程序都是相同代码的一部分。

为此、我对链接器文件进行了很少的更改、就像我刚刚使用 -Z (code) BSTRP=4000-4FFF 定义了引导代码区域一样。

应用
(10000 - 43FFF)
中断
(FF80 - FFFF)
应用
(5000 - FF7F)
引导区域
(4000 - 4FFF)

默认情况下、系统仅在应用程序区域中运行、并且可以切换到引导模式(通过 UART)、在切换时、我重新分配 UART 和复位矢量、并且在引导加载程序模式下工作、反之亦然。

问题是、当我以引导模式运行并进行下电上电时、系统不会启动、并且我还读取了指向正在更新复位矢量的内存。

请帮我、再见、我使用的 FRAM 写入方式、就像 RAM 一样。

谢谢、此致

Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piyush、

    您是说在下电上电后、您无法进入 BSL 模式、还是主应用程序在下电上电后无法启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    是的、一旦我切换至引导模式、并且在进行下电上电后、它就没有出现。

    按照我找到根本原因的方式、实际上 BSL 代码的启动代码没有运行、因此生成的 RAM 变量没有初始化。 现在工作正常。