This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:I2C 通信问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991656/msp430fr2676-i2c-communication-issue

器件型号:MSP430FR2676
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2676TM4C123

大家好、

我使用的是具有编程器板的 CAPTIVATE-FR2676开发板、

我想将基于 I2C 的 RTC 与 CAPTIVATE-FR2676连接。 (我已经测试了在 TM4C123 Launchpad 板上运行的 RTC 模块)。

我将"msp430fr267x_eusci_i2c_standard_master.c"代码作为参考、

但是、我的代码卡在下图中提到的行上、

我已按照 "msp430fr267x_eusci_i2c_standard_master.c"文件中的建议连接了相应的4.7K 上拉电阻器、但我没有按照文件中所述将 RESET 引脚连接到 VCC、因为我正在使用开发 套件

我已附加 main.c 文件以供参考。

e2e.ti.com/.../4064.main.c

此外 、在初始化时钟时、我看到一些与 FRAM 相关的配置、这些与 FRAM 相关的配置对 I2C 通信产生影响、因为我尝试在同一电路板上执行 FRAM 读写操作。

请帮助我尽早了解我在哪里犯错。

谢谢、此致

Utkarash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个猜测是、你会得到一个否定。 您是否达到此行上设置的断点?

    >案例 USCI_I2C_UCNACKIFG://矢量4:NACKIFG

    此外、您使用的是哪种类型的 RTC (器件型号)?