This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:如何从基于 Linux 的 AM335x 处理器加载 MSP430固件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A, UNIFLASH, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991293/msp430f5419a-how-to-load-msp430-firmware-from-a-linux-based-am335x-processor

器件型号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!  

  我的器 件整合了 TI MSP430F5419A 以及运行 Linux 的 TI AM335x 处理器。 比如 BeagleBone。 我需要能够从 Linux 端加载 MSP430的固件。 如何操作? 我已将 MSP430的引导加载程序引脚连接到 AM335x 上的 UART。

我看到 Uniflash 适用于 Linux、但仅适用于 x86处理器。 是否有办法获取此代码或基础代码以便我们可以在 ARM 内核上运行?

或者是否有更好的方法?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="9531" URL"~/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991293/msp430f5419a-how-to-load-msp430-firmware-from-a-linux-based-am335x-processor "]我已将 MSP430的引导加载程序引脚连接到 AM335x 上的 UART。[/quot]

     源代码可用的 MSPBSL。 虽然 Linux 版本附带了用于 x86的预编译可执行文件、但不确定在 ARM 上重新编译 Linux 有多容易。

    哎呀、困惑了、并发布了指向错误产品的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    下面的应用手册应该很有用。   

    https://www.ti.com/lit/an/slaa760/slaa760.pdf