This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:如何映射主要、次要、三元模块函数

Guru**** 2541030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/991288/msp430fr5969-sp-how-to-map-primary-secondary-ternary-module-functions

器件型号:MSP430FR5969-SP

我正在查看一个名为 eusci_a_uart_ex1_loopbackAdvance.c 的 MSP430_driverlib_2_91_13_01 | MSP430FR5xx_6xx 示例文件 它执行以下调用来配置 UART 引脚:

//将 P2.0和 P2.1设置为辅助模块功能输入
/*
*选择端口2D
*将引脚0、1设置为输入次级模块功能(UCA0TXD/UCA0SIMO、UCA0RXD/UCA0SOMI)。
*
GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN0 + GPIO_PIN1、GPIO_secondary 模块_function);

我有两个问题:

大概是这个函数将一个 UART 引脚配置为输入(Rx)、将一个配置为输出(Tx)、但该函数除外
名称表示您正在将引脚配置为输入。 执行 GPIO_secondary 模块功能参数
尽管函数的名称有多大、但仍可以通过某种方法将 Tx 引脚配置为输出?

2.我在 TI 文档或 driverlib 源代码中找不到任何东西来标识主代码、
二级和三级模块功能适用于任何外设模块。 我已经检查了 MSP430FR59xx
数据表、用户指南和 driverlib 手册。 到目前为止、我已经找到了四个 MSP430客户论坛页面
提出同样的问题。 很多人都在讨论中、但没有人知道答案、TI 也没有
在这些页面上发布了我找到的任何答案。 TI 能否提供 主器件的映射、
二级和三级模块功能适用于所有外设模块?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方向由 PxDIR 位设置并可设置为输入或输出。   

    主要、次要和第三功能由 PxSEL 位决定。  请参阅参考指南的第12.2.5节。  每个端口的实际功能可从第5.11节开始的数据表中找到、您可以在其中看到每个端口和功能、具体取决于 SEL 位。  可参考表5-47、5-48、5-49等。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5969-sp.pdf