This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP 430FR6989未知指令

Guru**** 2810995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990716/msp430fr6989-msp-430fr6989-unknown-instruction

器件型号:MSP430FR6989

您好社区。

我的应用程序非常复杂、有一些过程、一些同步和异步中断。

MSP430 每天都会崩溃。  在"Memory"视图中、我可以看到大部分存储器是使用 FF FF FF FF FF 写入的、以此类推。

我不知道代码的哪一部分是这样的。  是否有人知道如何获取代码的这一部分。

首先、我想到了使用写入的数据 FF FF FF FF FF FF 进行存储器写入访问时的断点。 但是内存很大(128KB)并且 MSP 430只有一个 Paar 中断

有人知道另一种方式吗? 从 PC:我知道蓝屏和消息“地址0x......上的未知指令”

但小型 MSP430似乎没有它。

提前感谢