This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355 BSL

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990805/msp430fr2355-msp430fr2355-bsl

器件型号:MSP430FR2355

是否有方法验证此器件进入 BSL 模式。

我使用了 SLAU550W 第6页图2中所示的硬件进入序列

我使用的是3.3V 电源电压。

我无法检测到 BSL 数据传输(P1.7)上的任何活动。

有人能帮我吗?

谢谢

Frank mimick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以向 MSP430发送一个不等于0x80的字节、如果它处于 BSL 模式、那么如果不存在信息、它将返回0x51。