This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:UART 逻辑高电平

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/990787/msp430fr6047-uart-logic-high-level

器件型号:MSP430FR6047

您好!  

我将 GPIO 启用为 UART 端口、RX 输入最大为2V。 在这种情况下、MSP 未检测到 UART ASCII 输入。 当我增加此电压时、MSP 确实检测到输入正常。 您能否告诉我、对于 VDD ~3.3V、此处"高"值的最小电压电平是多少?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     正向输入阈值电压规格可在数据表的8.13.5.1中找到。  3V 时、2.25V 是检测"高电平"所需的最高电压。  最小值为1.65V。  您可以将其解释为、在器件 变化和建议的运行条件下、此范围将在器件中可见、因此您希望设计为最坏情况、即2.25V。