This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:定时器中断

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1160271/msp430fr4133-timer-interrupt

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

你好。  

您是否可以帮助我找到 MSP430FR4133微控制器的汇编中的计时器中断例程示例?

这是一个定时器比较函数、用于在定时器值经过后生成一个中断。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    所有 MSP430FR4133代码示例均可在以下位置找到: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHE8WiChEC1qyd5.ZYkM8Q__msp430ware__IOGqZri__LATEST 

    您还可以通过 Code Composer 直接访问它们、方法是转到 View->Resource Explorer、然后导航到 MSP430ware 中的同一文件夹。   

    对于计时器中断示例、我建议查看 ta0_01.cta0_02.c  

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断服务例程可以是您需要的简单或复杂。 下面是一个非常简单的例程、它会递增计数器并唤醒主例程(如果处于低功耗模式):

    timer_A_CCR0_isr:
            inc     &_tick          ; increment the tick counter
            bic     #SCG1+SCG0+OSCOFF+CPUOFF,0(r1) ; wake up
            reti
     
     
     
             .section __interrupt_vector_timer0_a0,"ax",@progbits
            .word   timer_A_CCR0_isr
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是*太多*复杂:记住 Hawkins 中断规则:

    休伯特·霍金斯:我想进去,继续,把它转过来,然后出去。 明白了吗?

    拉文赫斯特:明白了。

    休伯特·霍金斯:好。

     -Hubert Hawkins 的第一条中断规则。 贾斯特法院的 Danny Kaye