This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:CapTIvate 转换增益低于100

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1160251/msp430fr2532-captivate-conversion-gain-below-100

器件型号:MSP430FR2532

下午好!

在 CapTIvate 文档中、 最小转换增益值指定为100。  但是、在最近的测试中、我们将转换增益设置为较低的值(例如、50、25)。  CapTIvate 软件未能防止这种情况发生、因此传感器灵敏度似乎会有所增加。   因此、我想知道...

  • 如果转换增益设置为< 100、会对传感器运行产生什么潜在影响?
  • 什么导致转换增益 在理论上最小为 100?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    为了可靠地检测触控、必须相应地调整转换增益值的大小。 转换增益过小会导致 Δ 值过小、无法使用合理的电容值正确检测。  如此 处所示、转换增益需要足够高、以便您在触摸和触摸结果之间具有可检测的差异。  

    此页面 提供了有关转换增益和转换计数参数的更多信息。

    如果您希望获得更高的灵敏度、我建议增加转换计数、而不是降低转换增益。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Brandon!

    下面的词语对我来说有点困惑:"转换增益需要足够高、以便您在触摸结果和无触摸结果之间具有可检测的差异。"

    根据经验和文档、情况似乎相反(即 、当转换增益降低时、电容变化的敏感性会增加)。  这是 增益和偏移消减之间关系的结果吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    我已经在这里与我们的硬件专家进行了核对、实际上在设置100最小值时还有一个额外的影响因素。  MSP430 CapTIvate 技术在转换增益值大于100时表现最佳、因为在该范围内器件的内部线性度最高。  

    如果您需要更高的灵敏度、他还建议设置更高的转换计数、而不是在转换增益上低于100。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、Brandon!