This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:适用于多个 MCU 的通用固件?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5848, MSP430FR5849, CCSTUDIO, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1160668/msp430fr5849-common-firmware-for-multiple-mcus

器件型号:MSP430FR5849
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5848CCStudioMSP430FR5949

我们在产品 PCB 上使用 MSP430FR5849。  由于可用性问题、我正在研究使用48K 版本(MSP430FR5848)或非常相似的 MSP430FR5949。  我可能会得到这些产品中的小 qtys、以使我们的产品始终处于门外。  我的问题是、我是否可以创建可在两个 MCU 上使用的固件、或者我是否需要支持2个不同版本的 f/w  我们使用 CCStudio、看起来不太可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以将固件安装到 FR5848上、则该固件将与 FR5849和 FR5949二进制兼容。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  为了增加一些细节、我们使用 FET-FLASH 实施了一个"加载程序"、该程序将实际固件加载为十六进制文件。  我想我需要将 FET 定位到正确的 MCU、但十六进制文件中没有指定硬件相关性的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="169548" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1160668/msp430fr5849-common-firmware-for-multiple-mcus/4363955 #4363955"]十六进制文件中没有指定硬件依赖性的内容。

    正确。