This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430F67791A 二次谐波

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1001279/msp430f67791a-msp430f67791a-2nd-harmonics

器件型号:MSP430F67791A

尊敬的先生/女士:  

我们在  高端数字继电器中使用 MSP430F67791A 器件、在该产品中、我们需要检测所有4个电流通道中的二次谐波。 并需要根据该 二次谐波发出警报

我们特此请求您指导我们如何检测 二次谐波,我们已将4 个电流 CT 输入连接到 SD0N0、 SD0P0、 SD1N0、 SD1P0、 SD2N0、  SD2P0、 SD030、 SD3P0、  

我们将很快等待您的答复

Rgds

shobhendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,什本德拉

    您可以参阅此应用手册 《用于能源监控的总谐波失真测量》(修订版 A) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里

    您能帮助我们 在 所有4个电流通道中单独计算二次谐波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为二次谐波频率是正确的吗? 您可以使用 FIR 滤波器首先过滤其他频率信号、然后执行 FFT 以查找 第二谐波的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何用于计算 FIR 滤波器和 FFT 算法的支持文件(库)。?
    由于我们有三相电流感应 ADC、因此我们想 使用 MSP430F67791A 计算各个二相谐波、是否可以在同一控制器中计算。?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有 DSP 库可以使用 MPY32  硬件加速器来实现这一点

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APFYDDVAZQjSJ7vLKa8XPg__IOGqZri__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种特定的 DSP 库将有助于计算单个相位信号的二次谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     FIR 和 FFT 器件将有助于计算  第2个谐波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算模拟信号的相位角需要参考哪个库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要计算相位角、您可以参考 我在链接 部分之前提到的 TI 设计  3.2.3.1.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从连续原始 ADC 样本中解释如何检测二次谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 MPY32硬件加速器是否是 MSP430F67791A 计算谐波所需的附加硬件的附加组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushan

    很抱歉、缺少此信息。 是 MPY32 可用于计算谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary Gao、

    我正在使用 CCS IDE 并在添加 "QmathLib.h"文件后,在 png 文件中附加了错误。

    请告诉我如何解决。

    我可以从何处获取相同的支持 c 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以下 CCS 配置是否正确