This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:XF1晶体要求

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004998/msp430fr2355-xf1-crystal-requirements

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我的客户对 XT1输入的外部晶振要求有疑问。

Q1)根据数据表(SLASEC4D)表5-4、最大输入频率为24MHz。
这是否包括频率偏差?

Q2)这是否可用于基波以外的晶体、例如第3个过音?

谢谢、此致、
田志郎一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashira-San

    Q1)使用精确的24MHz 时钟源测试 HFXT 频率最大值。 因此、不包括频率偏差。 但考虑到晶体误差在整个温度范围内处于几百 PPM 以内、我认为用户可以根据足够的生产测试使用基本晶体。

    Q2)我们没有基于第三个过音晶体的测试数据。 我认为用户可以自行测试它是否可以正常工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    谢谢你的答复,我很抱歉我的答复很晚。
    关于 Q1)、您是否意味着最大输入要求严格为24MHz?
    如果是、客户无法使用典型值。 24MHz 晶体、因为这些晶体在实践中具有频率偏差。
    (没有晶体生成精确的24MHz 频率)

    假设客户想要使用低于典型值24MHz 的晶体、这违反了 MSP430规范?
    https://www.ndk.com/en/products/search/crystal/1188120_1494.html
    我恐怕客户不能接受。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashira-San、

    我了解客户对24MHz 晶体的关注。

    我想客户可以考虑使用8MHz 晶体和 FLL 锁来实现24MHz 机器时钟。 您能否帮助与客户核实此解决方案是否可行?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    您能更详细地说明一下以下用法吗?

    [引用 userid="125557" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004998/msp430fr2355-xf1-crystal-requirements/3742141 #3742141"]使用8MHz 晶体和 FLL 锁定来实现24MHz 机器时钟。

    根据用户指南图3-1、我认为 XT1时钟可用作 FLL 基准时钟。
    在这种情况下、DCO 被用作数据表表中所述的时钟源、而 XT1在这种情况下只支持32kHz。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashira-San、

    感谢您的反馈! 很抱歉我的错字。 是的、根据 slau445i (FR2xx/4xx UG)、解决方案是"外部32768Hz 晶振可用作 FLL 基准"。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashira-San

    除了“外部32768Hz 晶振+FLL”解决方案外,

    我已与我们的系统和设计团队一起检查、典型值为24MHz 的 https://www.ndk.com/en/products/search/crystal/1188120_1494.html 晶振 可用于 FR2355 XT1输入、不会超出范围。

    我们需要一段时间才能确定更新数据表并将其发布。 因此、更新的 DS 将在稍后更新。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的回复并采取行动!
    现在、我了解了特定晶体是可以的。

    [引用 userid="125557" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1004998/msp430fr2355-xf1-crystal-requirements/3746104 #3746104"]我们需要一段时间才能更新数据表并将其发布。 因此、更新后的 DS 将会更新。[/报价]

    您是否意味着您将更新 DS 并添加特定的频率容差范围?
    假设上述晶体已停产或难以购买、客户是否可以选择频率容差范围相同的其他晶体?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tashira-San

    问:您是否意味着您将更新 DS 并添加特定的频率容差范围?

    答:是的。 DS 将会更新。 但我们认为客户可以根据我们对此 E2E 主题的讨论开始开发。 无需等待更新的 DS

    问:假设上述晶体已停产或难以购买、客户是否可以选择频率容差范围相同的其他晶体?

    答:是的。 客户可以选择具有相同频率容差范围的其他晶体。

    谢谢!